La célèbre pompe immergée SP fête ses 50 ans

19/07/2017

Pompe immergée SP

L’art de regrouper rendement, performance et fiabilité dans une unité toute en acier inoxydable. La fameuse pompe Grundfos SP est toujours une référence en matière de pompes immergées dans le monde entier. Cette année, nous célébrons son 50ème anniversaire, et même si des améliorations et de nouvelles options ont été ajoutées, la conception d’origine reste la même.

Cachée sous le sol, la pompe immergée SP approvisionne quotidiennement des centaines de millions de personnes à travers le monde. Elle est sur le marché depuis un demi-siècle et son développement technologique continu a assuré son évolution jusque dans l'ère numérique. Les nouveautés concernant la régulation, la surveillance et l’adaptation font de la pompe SP un classique moderne.

« La pompe SP reste un produit phare de notre catalogue, ce qui prouve définitivement l'innovation de la conception originale. La combinaison du design et du matériel est toujours considérée comme optimale, et grâce à la recherche et au développement, nous avons réussi à maintenir notre position de leader en matière de rendement énergétique et de possibilités d'amélioration », déclare Søren Skjalm-Rasmussen, directeur du Développement Eau chez Grundfos.

Au total, quatre millions de pompes SP ont été produites depuis que le fondateur de Grundfos, Poul Due Jensen, a présenté sa première version en mars 1967. Ce fût la première pompe immergée du monde entièrement en acier inoxydable, qui est rapidement devenue célèbre pour sa fiabilité et son rendement. La SP a même remporté un prestigieux prix de conception pour son juste équilibre entre technologie, fonctionnalité et forme.

Véritable composante des solutions d’avenir
En plus de l'approvisionnement en eau potable, la pompe SP est également un produit privilégié pour l'irrigation, où de nouvelles solutions numériques donnent la possibilité aux agriculteurs de contrôler à distance et de surveiller leur installation. La conception en acier inoxydable apporte une très haute résistance à la pompe SP. Elle peut donc également être utilisée dans les exploitations minières, où les conditions environnementales exigent une fiabilité à toute épreuve. De nos jours, la préservation des ressources en eau est tout aussi importante que le rendement énergétique.

« Nous devons nous assurer que nous utilisons les eaux souterraines disponibles aussi judicieusement que possible. Le potentiel de la numérisation des installations d'irrigation est considérable et comme la pompe SP peut jouer un rôle évident au sein de ces solutions, elle peut largement contribuer à la résolution des défis liés à l’eau auxquels le monde est confronté », explique Søren Skjalm-Rasmussen.

Jalons 
Depuis 1967, la pompe immergée SP a énormément évolué. En 1982, l'introduction de l'arbre cannelé dans les pompes pour forages de particuliers a considérablement réduit le temps de production et la consommation de matériaux, et en 1992, les moteurs équipés de convertisseurs de fréquence intégrés ont été lancés.

Lorsque la dernière génération de pompes SP (dénommées SP7/9/11/14) a été mise sur le marché en 2014, le rendement hydraulique a atteint un niveau exceptionnel, supérieur même aux exigences des normes européennes applicables aux constructeurs de pompes à eaux.

De nombreuses options sont également disponibles. Grâce au Grundfos Solar Inverter (RSI), il est aujourd’hui possible de connecter la pompe SP à des panneaux solaires et d'utiliser ainsi une énergie durable, notamment dans les zones où l’accès au réseau électrique est difficile.

On estime qu’environ 1,3 million de pompes SP sont actuellement installées dans le monde entier. Les nombreuses améliorations apportées à la pompe SP en font un produit classique et à la pointe de la technologie, qui a maintenant prouvé sa fiabilité depuis 50 ans et qui restera sans doute l’un des fondements de la gamme de pompes Grundfos pour les années à venir.