05/02/2019

De Grundfos Hydro Solo-E Optimum is een ‘state-of-the-art’ boosterinstallatie die een constante druk waarborgt ongeacht de schommelingen in verbruik en/of voordruk. Dankzij de grafische display op de pomp zijn de belangrijkste data afleesbaar, namelijk: setpoint, reële druk perszijde, voordruk en berekend debiet.
De Hydro Solo-E Optimum is de aangewezen oplossing voor:
- Appartementsgebouwen
- Cluster van woningen
- Kantoorgebouwen
- Woon-en zorgcentra
- Hotels
- Ziekenhuizen
- Winkelcentra
- Industriële systemen
Enkele productvoordelen : |
---|
- Eenvoudige en snelle installatie van de compacte booster. Dankzij het “plug & pomp” concept wordt deze booster snel gemonteerd en dit in overeenstemming met de BELGAQUA-voorschriften. - Hoogste gebruikerscomfort dankzij een constante druk (continu aanpassen van het toerental van de pomp), ongeacht de schommelingen in waterverbruik en/of schommelingen in voordruk. - Laagste energieverbruik dankzij het continue variabele toerental, de stopfunctie bij laag of géén debietsvraag én de state-of-the art technologie van zowel de pomp als de motor. - Dankzij de grafische display op de pomp is de werking in één oogopslag zichtbaar zoals: setpoint, reële druk perszijde, voordruk en berekend debiet. |
Enkele productvoordelen:
- Eénvoudige en snelle installatie van de compacte booster. Dankzij het “plug & pomp” concept wordt deze booster snel gemonteerd en dit in overeenstemming met de BELGAQUA-voorschriften.
- Hoogste gebruikerscomfort dankzij een constante druk (continu aanpassen van het toerental van de pomp), ongeacht de schommelingen in waterverbruik en/of schommelingen in voordruk.
- Laagste energieverbruik dankzij het continue variabele toerental, de stopfunctie bij laag of géén debietsvraag én de state-of-the art technologie van zowel de pomp als de motor.
- De perfecte werking is in één oogopslag afleesbaar dankzij de grafische display op de pomp zoals: setpoint, reële druk perszijde, voordruk en berekend debiet.