Découvrez notre nouveaux circulateurs ALPHA2 & ALPHA3

26/09/2018

Découvrez notre nouveaux circulateurs ALPHA2 & ALPHA3

Nous n'avons pas seulement revêtu l'ALPHA1 L d'un nouveau look. L'ALPHA2 & 3 a également reçu une mise à niveau avec un certain nombre de fonctionnalités utiles et des applications conviviales sur votre smartphone, spécialement conçues pour les installateurs qui veulent offrir un petit peu en plus pour ces clients! Lisez plus ici.

Le grand avantage avec l’ALPHA2 & 3 est que le système peut être entièrement équilibré avec des données précises et des calculs de l'installation elle-même, ce qui entraîne une diminution significative des coûts de chauffage et un confort optimal dans chaque pièce de la maison. L'application Go Balance garantit que le système est configuré pour que l'énergie calorifique soit distribuée avec la quantité exacte d'eau nécessaire pour donner à tous les radiateurs et / ou au système de chauffage par le sol la chaleur désirée.

Les données et calculs exacts peuvent être visualisés via l'application GO Balance, disponible dans l'App Store et le Google Playstore. L’application vous guidera à travers tout le processus d'équilibrage de manière simple. Dans nos vidéos de l’ALPHA2 et l'ALPHA3, vous apprendrez comment équilibrer facilement.

Quelles sont les grandes différences entre l'ALPHA2 & 3?

ALPHA2 ALPHA3
Contrôlé via les boutons sur la pompe elle-même Contrôlé via votre smartphone (Go Remote App)
Trois courbes et vitesses fixes pour une pression constante et proportionnelle Des courbes librement réglables
Réglage AutoAdapt pour les radiateurs Réglage AutoAdapt pour les radiateurs et le chauffage par le sol
L'équilibrage se fait à l'aide du ALPHA READER, qui communique avec la pompe via un capteur optique Equilibrage via bluetooth qui est intégré et vous pouvez vous connecter automatiquement en téléchargeant l'application GO Remote sur votre smartphone