Découvrez notre nouveau surpresseur : Hydro Solo-E Optimium

07/02/2019

Hydro SOLO-E Optimum

L’Hydro Solo-E Optimum de Grundfos est un surpresseur de pointe qui assure une pression constante indépendamment de la consommation et/ou de la surpression. L’affichage graphique sur la pompe permet de lire les données les plus importantes à savoir : point de consigne, débit calculé, pressions réelles côtes aspiration et refoulement.

L’Hydro Solo-E Optimum est la solution pour :

  • Immeubles d’appartements
  • Groupes de maisons
  • Immeubles de bureaux
  • Centres résidentiels et de soins
  • Hôtels
  • Hôpitaux
  • Centres commerciaux
  • Systèmes industriels

 

Avantages : 

Installation simple et rapide du surpresseur compact. Grâce au concept "plug & pump", ce surpresseur est rapidement installé et conforme à la réglementation BELGAQUA.

-Confort optimal grâce à une pression constante (réglage automatique de la  pompe), quelles que soient les fluctuations de la consommation d'eau et / ou les variations de la pré-pression.

- Consommation d'énergie minimale grâce à la vitesse variable continue, à la fonction d'arrêt en cas de demande de débit faible ou débit nulle et à la technologie de pointe de la pompe et le moteur.    

- Le fonctionnement parfait peut être lu en un coup d’œil grâce à l’affichage graphique de la pompe, tel que : point de consigne, pression de refoulement réelle, pré-pression et débit calculé. 

 


- Eénvoudige en snelle installatie van de compacte booster. Dankzij het “plug & pomp” concept wordt deze booster snel gemonteerd en dit in overeenstemming met de BELGAQUA-voorschriften.

- Hoogste gebruikerscomfort dankzij een constante druk (continu aanpassen van het toerental van de pomp), ongeacht de schommelingen in waterverbruik en/of schommelingen in voordruk.

- Laagste energieverbruik dankzij het continue variabele toerental, de stopfunctie bij laag of géén debietsvraag én de state-of-the art technologie van zowel de pomp als de motor.       

- De perfecte werking is in één oogopslag afleesbaar dankzij de grafische display op de pomp zoals: setpoint, reële druk perszijde, voordruk en berekend debiet.