MAGNA3 sélectionnez rapidement le bon mode de contrôle

27/02/2019

MAGNA3

La pompe MAGNA3 dispose de nombreuses fonctions de contrôle intelligentes, mais comment savoir rapidement et facilement quel mode de fonctionnement utiliser pour quelles applications ?

Pour cela, nous avons introduit chez Grundfos l’Application Wizard. L’Application Wizard prend en compte l'objectif de l'utilisateur et de l'application. L'utilisateur n'a plus besoin de sélectionner un mode de contrôle tel que la pression proportionnelle.

Il choisit, par exemple, un système de radiateur à 2 tuyaux et "dans les coulisses" l’Application Wizard sélection automatiquement le mode de contrôle approprié.

L’Application Wizard s'affiche immédiatement sous « Exécuter avec AUTOADAPT» lors de l'activation et remplace également la fonction «Prise en charge de la pompe» dans le menu «Assist».

Applications :

  • Pompe de chaudière
  • Radiateurs
  • Ventila-convecteurs
  • Centrales de traîtement d'air
  • Chauffage par le sol/ plafond
  • Eau chaude
  • Chaleur géothermie
  • Pompes de refroidissement

En bref :

Grâce à l’Application Wizard du MAGNA3, vous pouvez désormais être certain de choisir rapidement et facilement le mode de contrôle approprié pour chaque application.

Lien intéressant

En savoir plus sur le MAGNA3, télécharger la fiche produit maintenant