Régulation de température dans les installations de chaudières avec ou sans condensation

Concevoir l'installation de chaudière optimale

Votre problème :

Les chaudières traditionnelles peuvent fonctionner uniquement si la température de retour ne descend pas sous le point de rosée de l'humidité dans les fumées de la chaudière. La condensation des fumées peut entraîner une corrosion de la chaudière, tandis qu'une différence de température trop élevée peut causer un choc thermique.

Les chaudières à condensation, en revanche, doivent parvenir à faire condenser les fumées au niveau de l'échangeur pour pouvoir fonctionner efficacement. Si la température de l'eau qui revient à la chaudière est trop élevée, la condensation sera insuffisante, voire inexistante.

Notre solution :

Les chaudières traditionnelles peuvent avoir recours à la pompe TPE3, complétée par un capteur de température, au lieu d'une pompe de recyclage classique fonctionnant à la vitesse maximale. Le capteur mesure la température de l'eau qui revient à la chaudière, et assure le maintien de la bonne température en permanence. Ainsi, la chaudière est protégée de façon optimale et les coûts de fonctionnement diminuent.

Les chaudières à condensation peuvent tirer partie de la technologie FLOWLIMIT, qui définit le débit maximal dans l'installation afin de maintenir la bonne température de retour et permettre la condensation. Ce procédé permet d'obtenir un meilleur rendement opérationnel en exploitant le potentiel de chaleur latente.

Fonctionnement et dimensionnement d'une pompe de recyclage

Faites le choix de la solution intelligente

Chaudière traditionnelle :

Chaudière traditionnelle

Une température de retour élevée vous assure un fonctionnement sûr. Mais si la température est trop élevée, le rendement en pâtit.

Une dérivation dans une chaudière traditionnelle permet de maintenir la température de retour au-dessus du point de rosée des fumées, et d'éviter ainsi la corrosion et les chocs thermiques.

La surveillance de la température d'alimentation, TF, et de la température de retour, TR, par les capteurs de l'installation permet d'assurer une régulation optimale de la pompe de recyclage. Ainsi, la pompe peut réagir face aux variations de ces valeurs et réguler le débit lorsque TR atteint le seuil minimal ou maximal. En plus de cela, elle évalue la température différentielle au niveau de la chaudière, ΔT = TF– TR, en avertissant lorsque la limite fixée est franchie.

La pompe TP3 possède toutes les fonctions permettant une régulation optimale de la dérivation, garantissant ainsi le rendement de la chaudière et vous offrant la certitude que celle-ci fonctionne en toute sécurité.

EN SAVOIR PLUS SUR LES POMPES TPE3

 

Chaudière à condensation :

Chaudière à condensation

Le maintien d'une température de retour basse est essentiel pour le rendement. La solution, c'est la régulation intelligente des pompes.

Une chaudière à condensation peut généralement augmenter le rendement jusqu'à 10-12 % par rapport à une chaudière traditionnelle. Mais l'amélioration du rendement dépend largement de la température de retour, TR. Plus TR est basse, meilleure est la récupération de la chaleur latente issue de la vaporisation, et donc le rendement de la chaudière.

TR dépend du débit de l'installation, et la définition du point de consigne adapté a des répercussions directes sur la consommation de combustible de la chaudière. Mais il peut être difficile de prévoir la perte de pression dans l'installation. La fonction FLOWLIMIT de la pompe TPE3 offre une solution intelligente à ce problème en fixant un débit maximal dans l'installation. En modifiant le point de consigne, ce dispositif garantit des températures optimales pour la condensation des fumées.

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES POMPES TPE3

TPE3

TPE3

Avantages

  • Des températures d'eau garanties
  • Consultation et enregistrement des températures par le biais de Grundfos GO
  • Une conception et des caractéristiques plus simples car basées sur les températures
  • Plus besoin de vannes de régulation de débit
  • Réduction des coûts de fonctionnement de la pompe
Télécharger le guide d'application
Grundfos Ecademy